ToolCampus Katalog
Wer kennt das nicht: Das Werkzeug, das gerade benötigt wird, ist nicht am gewohnten Platz, Werkzeug ist doppelt vorhanden und oft sogar veraltet, defekt oder nicht mehr sicher. Vielen von uns ist nicht immer bewusst, dass wir unsere Arbeitsmittel nach der Nutzungshäufigkeit platzieren können, um Wege zu sparen und die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Regeln sind Teil der 5S-Methode.
In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen Blick zu verstehen. Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach der Nutzungshäufigkeit, wodurch Unnötiges entsorgt und Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Arbeitsweise wird ergonomischer, wodurch Fehlhaltungen und körperliche Beschwerden vermieden und Krankheitsfälle reduziert werden können.
Prozesssicheres Drehen nach neustem technischen Standard: Dieses Seminar ist eine Erweiterung der in „Kernthemen der Zerspanung“ erworbenen Kenntnisse. Im Expertenseminar gehen wir detailliert und praxisnah auf die einzelnen Anwendungen in den Bereichen Drehen, Bohren und Gewindebearbeitung ein. Sie erwerben ein tiefgreifendes Verständnis im Umgang mit den Werkzeugen und Schnittparametern sowie aktuelle Strategien in diesen Bereichen, die Sie zielsicher umsetzen können.
Prozesssicheres Fräsen nach neustem technischen Standard: Dieses Seminar ist eine Erweiterung der in „Kernthemen der Zerspanung“ erworbenen Kenntnisse. Im Expertenseminar gehen wir detailliert und praxisnah auf die einzelnen Anwendungen in den Bereichen Fräsen, Bohren und Gewindebearbeitung ein. Sie erwerben ein tiefgreifendes Verständnis im Umgang mit den Werkzeugen und Schnittparametern sowie aktuelle Strategien in diesen Bereichen, die Sie zielsicher umsetzen können.
Von Anfang an auf Toplevel: Schaffen Sie sich mit der Grundlagenschulung eine fundierte Basis auf dem Weg zum Zerspanungsprofi. Lernen Sie Materialien und Werkzeuge, Strategien und Verfahren kennen – unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen.
Mit diesem Tagesseminar über Dreh- und Frästechnik sind Sie für die Zukunft bestens gerüstet und gleichzeitig qualifiziert für das Vertiefungsseminar.
Maß-, Form-, Lage-, Gewinde- und Oberflächentolerierung
In diesem Seminar werden Grundlagen zum Lesen und Verstehen von Angaben in technischen Zeichnungen vermittelt. Die Teilnehmer werden anhand von einfachen Beispielen in die Lage versetzt, Darstellungen, Angaben, Toleranzen, Symbole, Modifikatoren usw. zu deuten, zu verstehen und ggf. fertigungstechnisch oder messtechnisch umzusetzen.
SPARTIPP:
Neuer Sonderpaketpreis 995,-€ zzgl. MwSt. bei Buchung beider Seminare "GRUNDLAGEN ZEICHNUNGSLESEN" und "MASS-, FORM- UND LAGETOLLERIERUNG"!
Die Drehkompetenz der Hoffmann Group zeigt Ihnen, dass Sie mit innovativen Fertigungsmethoden wie Nutenstoßen, Profilräumen oder effektives Ein- und Abstechen im Planeinstich bis 14 x W Ihre Fertigungstiefe deutlich steigern können.
Incl. Gastvortag der Fa. ECOROLL Thema: Glattwalzen
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Know-how rund um die Zerspanung und die neuesten Entwicklungen. Mit der Kombination aus Theorie und Anwenderpraxis bringen wir Sie auf das nächste Level im Umgang mit Schnittparametern und bereiten Sie optimal auf unser Expertenseminar Fräsen & Drehen vor.
Hier lernen Sie, für jede Anwendung das geeignete Drehmomentwerkzeug einzusetzen. Dazu gehört auch das auditsichere Überprüfen von Drehmomentwerkzeugen. Nutzen Sie die Kompetenz der Hersteller, um prozesssicher zu verschrauben und zu überprüfen.
Senken Sie mit modernen Spannmitteln und Spannkonzepten Ihre Rüstzeiten um mehr als 50%. Lernen Sie für jede Anwendung das geeignete Spannmittel zu finden und richtig einzusetzen. Mit der Kompetenz der Hersteller prozesssicher fertigen und digital überwachen.
Berücksichtigung aktueller Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie!
In diesem Seminar werden die theoretischen Grundlagen, die Zeichnungseintragung und die Messtechnik zur praxisgerechten Maß-, Form- und Lagetolerierung nach den Vorgaben der ISO-GPS-Normen vermittelt. Sowohl Anfänger als auch erfahrenes Personal wird sicherer in der Festlegung von Maß-, Form- und Lagetoleranzen in technischen Zeichnungen und der Durchführung der Form- und Lagemesstechnik. Hierbei werden zudem aktuelle Anforderungen aus dem ISO-GPS-System und der Industrie berücksichtigt! Die Teilnehmer können sinnvolle Maß-, Form- und Lagetoleranzen in Zeichnungen vorgeben, sie verstehen die Angaben in technischen Zeichnungen und lernen die aufgabengerechte Auswahl geeigneter Messverfahren. Sie können die ermittelten Ergebnisse praxisgerecht interpretieren.
SPARTIPP:
Neuer Sonderpaketpreis 995,-€ zzgl. MwSt. bei Buchung beider Seminare "GRUNDLAGEN ZEICHNUNGSLESEN" und "MASS-, FORM- UND LAGETOLLERIERUNG"!
Sie haben Grundkenntnisse und erste Praxiserfahrungen? Dann gehen Sie mit diesem Vertiefungsseminar den entscheidenden zweiten Schritt auf dem Weg zum Vollprofi für Zerspanung. Lernen Sie wichtige Details über Legierungen, Beschichtungen, Werkzeuge und Verfahren kennen – in direkter Verbindung zum praktischen Einsatz. Damit sichern Sie sich Ihren Vorsprung im Bereich der Dreh- und Frästechnik.