ToolCampus Katalog
Wer kennt das nicht: Das Werkzeug, das gerade benötigt wird, ist nicht am gewohnten Platz, Werkzeug ist doppelt vorhanden und oft sogar veraltet, defekt oder nicht mehr sicher. Vielen von uns ist nicht immer bewusst, dass wir unsere Arbeitsmittel nach der Nutzungshäufigkeit platzieren können, um Wege zu sparen und die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Regeln sind Teil der 5S-Methode.
In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen Blick zu verstehen. Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach der Nutzungshäufigkeit, wodurch Unnötiges entsorgt und Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Arbeitsweise wird ergonomischer, wodurch Fehlhaltungen und körperliche Beschwerden vermieden und Krankheitsfälle reduziert werden können.
Wer kennt das nicht: Das Werkzeug, das gerade benötigt wird, ist nicht am gewohnten Platz, Werkzeug ist doppelt vorhanden und oft sogar veraltet, defekt oder nicht mehr sicher. Vielen von uns ist nicht immer bewusst, dass wir unsere Arbeitsmittel nach der Nutzungshäufigkeit platzieren können, um Wege zu sparen und die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Regeln sind Teil der 5S-Methode.
In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen Blick zu verstehen. Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach der Nutzungshäufigkeit, wodurch Unnötiges entsorgt und Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Arbeitsweise wird ergonomischer, wodurch Fehlhaltungen und körperliche Beschwerden vermieden und Krankheitsfälle reduziert werden können.
Die 5S-Methode einfach praktisch umsetzen
Wer kennt das nicht: Das Werkzeug, das gerade benötigt wird, ist nicht am gewohnten Platz, Werkzeug ist doppelt vorhanden und oft sogar veraltet, defekt oder nicht mehr sicher. Vielen von uns ist nicht immer bewusst, dass wir unsere Arbeitsmittel nach der Nutzungshäufigkeit platzieren können, um Wege zu sparen und die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Regeln sind Teil der 5S-Methode.
In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen Blick zu verstehen. Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach der Nutzungshäufigkeit, wodurch Unnötiges entsorgt und Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Arbeitsweise wird ergonomischer, wodurch Fehlhaltungen und körperliche Beschwerden vermieden werden können.
Die 5S-Methode einfach praktisch umsetzen
Wer kennt das nicht: Das Werkzeug, das gerade benötigt wird, ist nicht am gewohnten Platz, Werkzeug ist doppelt vorhanden und oft sogar veraltet, defekt oder nicht mehr sicher. Vielen von uns ist nicht immer bewusst, dass wir unsere Arbeitsmittel nach der Nutzungshäufigkeit platzieren können, um Wege zu sparen und die Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Diese Regeln sind Teil der 5S-Methode.
In 5 Stufen sorgt die aus Japan stammende, bewährte Verbesserungsmethodik für einen ordentlichen, sauberen, organisierten, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz. Das System ermöglicht es, die Arbeitsumgebung auf einen Blick zu verstehen. Im Sinne von 5S richtet sich der Aufbewahrungsort nach der Nutzungshäufigkeit, wodurch Unnötiges entsorgt und Ordnung am Arbeitsplatz geschaffen wird. Die Arbeitsweise wird ergonomischer, wodurch Fehlhaltungen und körperliche Beschwerden vermieden werden können.
Vorstellung und Vertiefung der 5S-Methode
Grundlagenschulung zur Einführung der 5S-Methode / Arbeitsplatzgestaltung.
Neue Normen DIN EN ISO 21920-1 2020-04
SEMINARZIELE
Änderungen in den Normen und deren Auswirkungen kennen lernen.
Wer sich rechtzeitig auf den wachsenden Fachkräftemangel einstellen will, kommt an automatisierten Arbeitsprozessen nicht vorbei. Wir zeigen Ihnen, wie gerade kleinere und mittlere Unternehmen durch clevere Investitionen ihre Produktion automatisieren und effizienter, sicherer und günstiger produzieren können. Entdecken Sie Optimierungspotenziale und informieren Sie sich über eine Technik, die präzise arbeitet, gleichbleibende Qualität garantiert und rund um die Uhr Ihren Erfolg sichert.
Steigende Energiekosten, unsichere Logistikketten, fehlende Fachkräfte – wenn es um die großen Herausforderungen der Zukunft geht, kommt man an einem Schlagwort nicht vorbei: Digitalisierung. Wir zeigen Ihnen in Theorie und Praxis, wie Sie Ihre Produktionsprozesse digital überwachen, auswerten und alle beteiligten Parameter miteinander vernetzen können. Das steigert die Effizienz, minimiert Ausfallrisiken, schafft mehr Transparenz und sichert die Qualität Ihrer Produkte auf höchstem Niveau.
Vernetzt, Transparent, Effizient in die Zukunft.
In diesem Seminar erhalten sie einen Einblick und einen Praxisbezug in „Connected Manufacturing”, eine Software der Hoffmann Group, welche Sie an den unterschiedlichsten Stellen in der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt.
Ausgehend von der Arbeitsvorbereitung, der CAM-Programmierung, der Werkzeugvorbereitung und der Fertigung ermöglicht die Software die Digitalisierung Ihres gesamten Fertigungsprozesses.
Umsetzen von ergonomischen Grundsätzen im Betrieb
Der Begriff Ergonomie ist in aller Munde. Doch was bedeutet er im betrieblichen Umfeld?
Wie können ergonomische Erkenntnisse im betrieblichen Alltag erkannt und umgesetzt werden?
In diesem Seminar erfahren Sie welche Ergonomischen Faktoren die betriebliche Arbeit erleichtern und wie Sie sie umsetzen können.
Die Ergonomie zielt darauf ab, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des gesamten Arbeitssystems zu optimieren. In vielen Unternehmen sind ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze bei weitem noch keine Selbstverständlichkeit. Mit den Erkenntnissen aus diesem Seminar können Sie dies ändern.
Umsetzen von ergonomischen Grundsätzen im Betrieb
Der Begriff Ergonomie ist in aller Munde. Doch was bedeutet er im betrieblichen Umfeld?
Wie können ergonomische Erkenntnisse im betrieblichen Alltag erkannt und umgesetzt werden?
In diesem Seminar erfahren Sie welche Ergonomischen Faktoren die betriebliche Arbeit erleichtern und wie Sie sie umsetzen können.
Die Ergonomie zielt darauf ab, das Wohlbefinden des Menschen und die Leistung des gesamten Arbeitssystems zu optimieren. In vielen Unternehmen sind ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze bei weitem noch keine Selbstverständlichkeit. Mit den Erkenntnissen aus diesem Seminar können Sie dies ändern.
Sparen Sie auf dem Weg einer effizienten Bohrungsbearbeitung Zeit und Kosten: Mit innovativen Werkzeugen sowie modernen Beschichtungen und Werkzeugkonzepten kann dieses Ziel realisiert werden. Die Hoffmann Group bietet hier eine komplette Werkzeugfamilie mit allen Komponenten, Services und Fertigungsstrategien für eine effektive und kostensenkende Fertigung. Erfahren Sie außerdem, wie mit modernen Werkzeugen und Werkzeugspannsystemen die Prozesssicherheit und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden kann.
Sparen Sie auf dem Weg einer effizienten Drehbearbeitung Zeit und Kosten: Mit innovativen Drehverfahren sowie modernen Beschichtungen und Werkzeugkonzepten (wie z. B. ECO-Kühlen, Micro-Drehen und Einsatz von schwingungsgedämpften Systemen). Die Hoffmann Group bietet hier eine komplette Werkzeugfamilie mit allen Komponenten, Services und Fertigungsstrategien für eine effektive und kostensenkende Fertigung. Erfahren Sie, wie Sie mit innovativen Werkzeugspannsystemen die Prozesssicherheit und das Zeitspanvolumen deutlich steigern können.
Prozesssicheres Drehen nach neustem technischen Standard: Dieses Seminar ist eine Erweiterung der in „Kernthemen der Zerspanung“ erworbenen Kenntnisse. Im Expertenseminar gehen wir detailliert und praxisnah auf die einzelnen Anwendungen in den Bereichen Drehen, Bohren und Gewindebearbeitung ein. Sie erwerben ein tiefgreifendes Verständnis im Umgang mit den Werkzeugen und Schnittparametern sowie aktuelle Strategien in diesen Bereichen, die Sie zielsicher umsetzen können.
Vernetzt, Transparent, Effizient in die Zukunft.
Vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in der Verfahrenstechnik DREHEN.
In vornehmlich praktischen Workshops zeigen unsere Anwendungstechniker anspruchsvolle Zerspanungsoperationen in schwer zerspanbaren Werkstoffen.
Durch grundlegende Informationen über Schneidstoffe, Beschichtungen und Geometrien sowie der richtigen Auswahl der Bearbeitungsstrategie, sind Sie in der Lage, Ihre Fertigungsprozesse effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Begleitend erhalten Sie einen intensiven Einblick in die Werkzeugspanntechnik und deren Auswirkung auf den Zerspanungsprozess.
Prozesssicheres Fräsen nach neustem technischen Standard: Dieses Seminar ist eine Erweiterung der in „Kernthemen der Zerspanung“ erworbenen Kenntnisse. Im Expertenseminar gehen wir detailliert und praxisnah auf die einzelnen Anwendungen in den Bereichen Fräsen, Bohren und Gewindebearbeitung ein. Sie erwerben ein tiefgreifendes Verständnis im Umgang mit den Werkzeugen und Schnittparametern sowie aktuelle Strategien in diesen Bereichen, die Sie zielsicher umsetzen können.
Sparen Sie auf dem Weg einer effizienten und prozesssicheren Gewindebearbeitung Zeit und Kosten. Erfahren Sie, wie mit innovativen Verfahren in der Gewindefertigung sowie modernen Beschichtungen und Werkzeugspannsystemen die Produktivität erhöht werden kann. Die Hoffmann Group bietet hier eine komplette Werkzeugfamilie mit allen Komponenten, Services und Fertigungsstrategien für eine effektive und kostensenkende Gewindefertigung. Erleben Sie außerdem, wie mit innovativen Gewindewerkzeugen und Werkzeugspannsystemen die Prozesssicherheit und das Zeitspanvolumen deutlich gesteigert werden kann.
Erleben Sie echte Innovationen für höchste Prozesssicherheit.
Tipps & Tricks für den Alltag.
Sparen Sie auf dem Wege einer effizienten Fertigung Zeit und Kosten mit innovativen Technologien sowie mit modernen Werkzeugkonzepten. Wachsende Produktvielfalt, pünktliche Lieferungen und hohe Qualitätsstandards stellen Unternehmen vor immer größer werdende Herausforderungen. Seit einigen Jahren hat sich die Hartbearbeitung insbesondere im Bereich Werkzeug- und Formenbau durchgesetzt.
Wir zeigen Ihnen an praktischen Beispielen, wie Sie mit modernen Werkzeugen in Verbindung mit einem leistungsfähigen CAM-System Prozesssicherheit gewährleisten. Bringen Sie Ihre Maschine mit der richtigen Strategie auf Erfolgskurs.
Sparen Sie auf dem Wege einer effzienten Fräsbearbeitung Zeit und Kosten mit neuen Fräsverfahren sowie mit modernen Werkzeugkonzepten. HPC- (High Performance Cutting) und TPC- (Trochoidales Power Cutting) Verfahren eignen sich sehr gut für schwer zu bearbeitende Materialien und gehärtete Werkstoffe. Erfahren Sie mehr über die innovativen HPC- und TPC Werkzeuge der Hoffmann Group, die sich auszeichnen durch hohe Schnittgeschwindigkeiten und Prozesssicherheit sowie Steigerung des Zeitspanvolumens.
Senken Sie mit modernen Spannmitteln und Spannkonzepten Ihre Rüstzeiten um mehr als 50 %. Lernen Sie für jede Anwendung das geeignete Spannmittel zu finden und richtig einzusetzen. Nutzen Sie die innovativen Spanntechnologien von der Hoffmann Group für die Werkzeug- und Werkstückspannung, um prozesssicher und schneller zu fertigen.